This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:ABS最大内部电流限制

Guru**** 658810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092137/drv8251a-abs-max-internal-current-limiting

部件号:DRV8251A

嘿,团队,

还有关于DRV8251a的一些问题。 在数据表中,ABS。 电流的最大值表示为'内部限制'。 我想知道这是如何设置的? 是通过电流镜像来监控IPROPI?

还想知道我们是否预计内部限值会随时间和温度而变化?

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦

    我已分配给Pablo看。  您应在24小时内收到回复。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    "内部限制"是指OCP。 ABS最大电流限制在OCP限制范围内。 我希望这一点很清楚。如果您需要进一步澄清,请告诉我。

    另外8251另外好奇我们是否期望内部限制会随着时间和温度而变化?

    正确,由于电阻随着温度的变化而变化,OCP ABS最大值温度过高时可能会有一些变化。