This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500:ISO5500 vcc2 &ve问题

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592472/iso5500-iso5500-vcc2-ve-issue

部件号:ISO5500

您好,先生,

客户在ISO5500中遇到问题,问题是 Vcc2和ve短路,但IGBT是安全的。为什么?

我已附上schematic.e2e.ti.com/.../100-kva-charger-M.pdfe2e.ti.com/.../1261.100-kva-charger-M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish,

    您能否与客户确认进行了哪种测试? 什么是测试设置? 请要求客户捕获栅极电压,去饱和引脚上的电压,IGBT VCE电压和IC的波形?

    谨致问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊莉:  

    在ISO5500的方框图中,有电压调节器来调节驱动器电源。 但是Manish在Vcc2上没有使用任何调节器。 Manish从SMPS获取此电源并放置一个稳压器来调节电压。  

    我们是否可以使用齐纳代替电压调节器。