This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:CS放大器增益漂移和偏移缓冲器偏移漂移

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598427/drv3201-q1-cs-amplifier-gain-drift-and-shift-buffer-offset-drift

部件号:DRV3201-Q1

您好,

 

请与客户的以下问题和请求相对应。

 

  1. 第二级增益漂移与温度。

    您是否可以提供显示温度和增益漂移之间关系的图形,如第48页的图36和37,用于每个增益1,2,3,4。

 

      2.偏移缓冲区偏移偏移漂移

           2-1。 数据表具有移位缓冲器的移位电压偏移(+/-5mV)。

                  此+/-5mV是否包括温度偏移?

           2-2. 请告知温度偏移量。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    我们现在正在研究这个问题,可能需要几天时间。 我会在我们有一些信息可以分享后再跟进。

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    感谢您的回复。
    如果您有一些信息,请告诉我。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,将会

     

    请告诉我您的状态。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    我们仍在进行这方面的工作,我计划在下周中取得成果。

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    请告诉我您的状态。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,将会
     
    从我发布请求(客户请求)起已过去3周。
    能否告诉我您的状态?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    我们仍在努力让这些数据共享。

    平均而言,客户是否计划主动校准增益变化或温度变化中的换档电压变化? 或者,此请求是否有其他可帮助我们准备数据的详细信息?

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,将会

     

    客户仅在初次启动时执行偏移校准。

    当温度发生变化时,他们需要估计误差,因此他们还需要CS放大器增益漂移和移位缓冲偏移漂移。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    请告诉我您的进度。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,将会

     

    以下是最新的客户请求。

    请今天给我回复,因为他们明天晚上会与客户会面。


    1. 第二级增益漂移与温度。

             

            1-1。 数据表具有如下所示的第二级增益规范。

                  该规格是否包括温度漂移?

                  如果此规格包括温度漂移,则他们可以使用此规格来估计系统增益错误,因为客户只执行初始偏移校准。

                 

            1-2。 如果数据表规格不包括温度漂移,请提供统计漂移数据(平均值,西格玛和最小值/最大值)。

    2.偏移缓冲区偏移偏移漂移

           2-1。 数据表具有移位缓冲器的移位电压偏移(+/-5mV)。

                   此+/-5mV是否包括温度偏移?

           2-2. 请提供统计偏移偏移量数据(平均值,西格玛和最小值/最大值),因为它们执行初始偏移量校准,并需要此数据来估计温度更改时的偏移量错误。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ushikubo-san,

    1-1:是的,规格包括温度漂移。 根据规范,我们保证这些增益数字在设备的整个工作范围内均有效。

    1-2:规格包括温度

    2-1:是的,规格包括温度漂移。 根据规范,我们保证在设备的整个工作范围内的偏移电压偏移数字。

    2-2:规格包括温度

    此致,

    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    感谢您的回复。

    对于我的要求2-2.
    客户不需要增益漂移数据,因为数据表增益误差包括漂移,他们不执行初始增益校准。
    对于移位缓冲区偏移,数据表“移位电压偏移”包括温度漂移,但它们需要移位缓冲区偏移数据,因为它们正在执行初始偏移校准,并且需要它来估计温度变化时的移位缓冲区+ CS放大器错误。

    请提供移位缓冲区的统计偏移量数据(平均值,西格玛和最小值/最大值),并告知时间表。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    请回复我的请求2-2。
    客户需要换档缓冲区偏移温度漂移信息,以便与最终客户会面。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    我明天将与客户会面,需要报告答案或计划。
    请回复我在2017年7月6日发布的请求2-2。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,将会

    客户需要您的状态来处理我的请求2-2,因为他们必须为其客户报告状态。
    您能告诉我您的状态吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,将会

     

    请回复我在2017年7月6日发布的请求2-2。

     

    此致。