This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:电流控制模式下的小波纹

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597734/drv110-small-ripple-in-current-control-mode

部件号:DRV110

大家好,我正在使用DRV110设计继电器驱动器。  所连接的波形来自使用DRV110EVM驱动Panasonic继电器:HE1aN-W-DC24V-Y6。

DVM上的设置为:DCsupply = 24V,Rpeak = 750k,Rhold = 255k,ROSC = 200k,Rs = 5k。

在PWM输出中,我们观察到在再生PWM脉冲之后出现一个小脉冲。 测量的频率为6.6kHz,而ROSC设定的所需频率应为20kHz。

我想知道是什么原因导致了这种小的脉搏,以及我能做些什么来克服这个问题。

非常感谢!

Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji,您好!

    这是DRV110的正确操作。 DRV110是一个滞后控制器,具有最小占空比。

    DRV110感应引脚只能在FET打开时感应电流。 因此,在FET打开期间,将电流与上限阈值进行比较。 当FET关闭时,由于线圈和二极管在再循环过程中的损耗,电流会降低。 FET将在每个PWM循环(7.5 %)的至少最小占空比下再次打开。 某些脉冲较短,因为在某些周期内会快速达到阈值上限。

    如果在一个频率周期内未达到感应引脚的阈值,则FET将在该频率周期中保持打开状态,并进入下一个频率周期。 这就是为什么有些脉冲比设定的PWM周期长。

    我附上了一张幻灯片,用图片更详细地解释了这一点。

    e2e.ti.com/.../DRV110-PWM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的回答和随附的幻灯片,此说明与我们在DRV110 EVM上的测量非常吻合。  

    我想问一下,您是否知道将DRV110与此非均匀PWM配合使用 会对整体设计造成负面影响? 例如不稳定的振荡, EMI,缩短IC或继电器线圈的使用寿命。

    我只是盲目猜测, 但如果您能指出一些方向,这将非常有帮助。

    谢谢

    Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji,您好!

    非均匀PWM不应缩短继电器或IC的使用寿命,振荡应保持稳定。 至于EMI方面,我以往没有听到客户投诉,所以你应该可以接受。

    在我看来,评估DRV110的最佳方法是查看线圈中的电流,就像您在上面所做的那样。 如果您对波形感到满意(电流级别可访问,波纹足够小等),则您的设计应该是良好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我现在就恢复了对DRV110电路的工作。

    通过我们自己设计的PCB,我获得了以下波形:  

    放大:

    在I_COIL降低的过程中,我观察到波形上有多个峰值。 这是否正常?  

    此外,似乎每次I_Coil降低到其最低值时,滞后比较的下侧都会在不同的级别触发。 您能解释为什么会发生这种情况吗?

    感谢您的帮助!

    Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji,您好!

    我认为感测针脚上的电压峰值导致了这种现象。 数据表建议在感应引脚和感应电阻器之间放置一个滤波器。 如果您需要示例,我认为DRV110EVM也可以实现此过滤器。 您的感测针脚上是否有滤镜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    根据建议的数据表,我在SENSE引脚上有一个RC滤波器:

    我最初使用了1k欧姆和100pF RC,然后改为10k和100pF。 我之前发布的波形在第二个设置下捕获。

    您是否建议使用更大的RC滤波器? 目前PWM频率设置为20kHz。

    谢谢

    Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji,您好!

    我认为您应该尝试使用更大的过滤器。 我想我在一年前看到了一个类似的问题。 我认为我们推荐使用1千欧电阻和2.2 nF或220 nF电容器。

    在上周发送给我的波形中,感应 电压轨迹是测量感应引脚还是 感应电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的建议,我稍后将尝试新的筛选器设置。
    V_SENSE正在测量感应电阻上的电压,我这次将尝试在感应引脚处进行测量。

    谢谢
    Ji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    通过更换RC滤波器并测量感测引脚上的电压,我现在获得了更清洁的V_SENSE。

    电感器上的波纹电流仍然比使用完全相同的继电器DRV110EVM测得的电流大得多。 内部比较器的阈值似乎在某些边界内不断变化。 这是预料之中的吗?

    谢谢

    Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji,

    请将您的示意图与DRV110一起发送给我吗?

    您的原理图/布局与DRV110EVM之间必须有一些重要的区别,因为您的结果是如此的不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我再次将RC滤波器值增加到R = 1k,C = 10nF。 现在波形看起来正常。

    非常感谢您的帮助!

    Ji