请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 大家好,
我使用的是DRV8308,我已经实现了使其运行良好的目标,但仍然希望解决低速时出现的问题。
我正在控制一个电机,它位于一个机械还原件内,而这个机械件与一个负载相连。 此负载为100N的电阻性扭矩,对吗?
当电机尝试移动时,它会移动,但必须以250 rpm以上的转速移动,否则它会开始移动,但只会持续几秒钟(不到一个回合)。
请如何调整或调整寄存器,以便以200rpm的转速工作?
寄存器设置为:
0x00------- 2.4577万
0x01-------- 1.
0x02----------- 1204.
0x03----------- 5.7218万.
0x04----------- 687
0x05------- 1.2289万
0x06------- 3.3168万.
0x07----------- 300
0x08----------- 200
0x09-------- 500
0x0A——— 6.204万.
0x0B-------- 3500
顺便说一句,我不知道极和零的重要性。 有人能解释一下吗?
谢谢,致以诚挚的问候