This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:保护功能

Guru**** 2361050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598204/drv8305-protection-features

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教授'tpd,E-L','tpd,E-SD'和'vds_tTrip '的最小/最大值?

*该值不受保证是可以的。 我想知道思考系统的实际价值。

你能在tpd,E-L上教错吗?

此'错误'是否表示过电流? 和过电压? 还有...?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    感谢您的支持。
    您的进展如何?
    能尽快通知我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    本规范中的"错误"一词旨在指一旦检测到会导致所有门关闭的故障,即在我们的零件检测到事件和FET门被拉低之间的平均传播延迟1us。

    我们在内部对此进行了审查,发现DRV8305数据表中有两个关于此行项目的不正确规格。 有关'tpd,E-L'和'tpd,E-SD'的正确规格,请参阅DRV8305- Q1。

    我目前正在研究这些不同值的最小值/最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beard-San,

    感谢您的回复,我知道我应该参考有关'tpd,E-L'和'tpd,E-SD'的DRV8305- Q1数据表。

    感谢您的调查,您能在何时回答有关 ‘tpd,E-L’,‘tpd,E-SD’和‘vds_tTrip’的最小值/最大值吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    感谢您的帮助。

    您的进展如何?
    请问您何时可以回答有关'tpd,E-L','tpd,E-SD'和'vds_tTrip '的最小值/最大值?
    如果可以,请尽快通知我。
    *如果没有数据,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beard-San,

    请问您何时可以回答?
    可以确定数据是参考值(不保证)。

    或者,是否没有数据?
    此致,