This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:OTW_CLR和OTSD_SET的温度变化

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598481/drv8305-temperature-variation-of-otw_clr-and-otsd_set

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否告诉我OTW_CLR和OTSD_SET的温度变化?

在汽车级,写入最小/最大值,但不写入目录级。

这些规格的典型值在两种材质等级之间是不同的。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的邓肯桑:

    感谢您的支持。
    您的进展如何?
    能尽快通知我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    如果您能在何时回答问题,我将不胜感激。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我将在当天结束前给您一个答案。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    对于工业设备数据表,测试条件与汽车级零件上运行的测试条件不同。 与工业设备相比,汽车级设备具有更多规格,因此这些规格项目的显示方式不同。

    最终,这些电路在器件之间是相同的,但两个数据表之间显示的规格不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    感谢您的支持,但我想确认一下,这只是为了确保您的支持。

    我了解到,工业级和汽车级的测试条件不同。
    但是,我如何看待OTW_CLR和OTSD_SET的温度变化?
    我应该如何考虑温度?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    进展如何?
    我想知道在'catalog grade '(目录级),OTW_CLR和OTSD_SET的温度变化情况如何?
    我应该如何考虑温度?

    如果可以,请尽快通知我。
    *如果没有数据,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    请问您何时可以回答?
    可以确定数据是参考值(不保证)。

    或者,是否没有数据?
    此致,