This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:IDRIVE的配置以及IDRIVE与加热值之间的关系

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598519/drv8305-configuraion-of-idrive-and-the-relationship-between-idrive-and-heating-value

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教授IDRIVE的配置以及IDRIVE与加热值之间的关系?

■问题1,根据IDRIVE配置,此设备的加热值是多少?

*我想知道 此设备的功耗如何 ,以防止过热保护。

■问题2,我应该如何考虑设备中的最大加热值? 是否有凝聚公式?

■问题3,如果设置1.25A接收器和1A源,会出现什么问题?

* 根据数据表中7.3 .5.1 部分的段落,超过80mA (吸入)/70mA (源)电流设置,此设备的精度较差。

 我担心这种更差的准确性可能会发生一些坏事情。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有相同的question.please提供反馈。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的邓肯桑:

    感谢您的支持。
    您的进展如何?
    能尽快通知我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    如果您能在何时回答问题,我将不胜感激。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我将在当天结束前给您一个答案。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,


    Q1 + Q2:

    要计算特定IDRIVE设置下设备的功耗,您可以使用以下公式:

    GL_PWR:IDRV x PVDD x (∆T/T_PWM)
    GH_PWR:IDRV x (2xPVDD) x (∆T/T_PWM)

    其中:

    GL_PWR =闸极低功耗
    GH_PWR =闸极高功率耗散
    IDRV = IDRIVE电流设置
    PVDD =设备电源电压
    ∆T =应用中的实际转换速率,因此从MOSFET关闭到完全打开的时间(VGS = VCP)
    T_PWM = PWM频率的周期

    问题3:准确性将略有下降,但设备仍可在每个通道上正常工作。

    有关我们的IDRIVE/TDRIVE技术的更多信息,我们在此处提供了一个应用说明供您查看:
    www.ti.com/.../slva714a.pdf