This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:检测过电流保护的定时

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597779/drv8305-timing-to-detect-over-current-protection

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教授以下两个问题?

问题1,

 短通电流tBLANK+tVDS(tDeglitch)的最长时间是否有效?

*我想知道 我需要多长时间的照顾。

问题2,

例如 ,如果过电流发生在如下图所示的时间,并且超过阈值,

检测过电流保护的时间是否仅为tVDS?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    问题1:

    DRV8305数据表第27页上的图13显示以下内容:

    因此,为了回答您的问题,可能最长的中断时间将是tblank + tdeblectch。  此处,tdeglisch = tVDS。  这些应标记为相同的内容。

    问题2:

    在您给出的示例中,假设tblank已结束,则过电流事件与我们的设备发出故障信号之间的时间为tVDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    感谢您的帮助。
    除了这条线外,我还想再谈一件事。

    tBLANK时间是否随温度而变化?
    我认为这个数值不会有这样的变化,我可以忽略这种温度漂移。
    我的想法是否正确?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Beard-San:

    感谢您的支持。
    如果您能尽快通知我,我将不胜感激。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    您的想法是正确的,这不会与温度发生显著漂移。