This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万EVM:DRV1.0975万EVM的GUI

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598914/drv10975evm-gui-of-drv10975evm

部件号:DRV1.0975万EVM

亲爱的,大家好

客户正在使用DRV1.0975万EVM进行评估。
发现使用FG计算的速度和GUI显示的速度存在一些错误。
因此,请告诉我以下情况。

A. GUI如何计算速度?
  您是否使用MotorSpeed 1:MotorSpeed 2?

B.如果使用了MotorSpeed 1:MotorSpeed 2,MotorSpeed 1:MotorSpeed 2的更新频率是多少? (例如,每10 MS?)

c.您使用GUI计算速度的频率如何? (例如,每10 MS?)

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami,

     请您与我们分享 反馈速度中发现了什么错误?

     MotorSpeed 1和MotorSpeed 2寄存器是只读寄存器。

     根据数据表第19页,它提到"...电机转速通过测量任一比较器两个上升边缘之间的时间来确定..."

      从GUI的角度,读回  存储在MotorSpeed 1和Speed 2中的数据要 进行计算,请参阅数据表第35页以获取详细信息。

     数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.0975万.pdf

    此致,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Janet San,

    感谢您的回复。
    我了解电动机转速计算方法。

    >请您与我们分享反馈速度中观察到的错误吗?

    GUI显示与FG计算的速度值之间有几个百分点的差异。
    客户需要高精度电机速度。
    因此,客户想要确定是否可以使用MotorSpeed 1和MotorSpeed 2寄存器。
    此外,客户想知道读取MotorSpeed 1和MotorSpeed 2寄存器的频率是否会影响GUI显示的错误。
    请再次告诉我GUI加载的频率。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami,

    从GUI的角度来看,有两个选项可以将速度信息输入到“显示”选项卡中:

    1.手动刷新:取决于用户

    2.自动刷新:更新时间为1000毫秒

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janet San,

    感谢您的回复。
    我会回答客户。

    谢谢,Masami M.