This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:推荐的蜂鸣器,使用反馈针驱动蜂鸣器

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595926/drv2700-recommended-buzzers-driving-buzzers-with-feedback-pin

部件号:DRV2700

如何使用DRV2700驱动3针蜂鸣器(带反馈)? 或者是否有更好的装置来实现这一目标?

我们是否 推荐将蜂鸣器与DRV2700配合使用?

烟雾探测器(>85/90dB(A))的最佳系统解决方案是什么,价格合理(驱动器+压电)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,有任何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此问题发布到  

    该论坛更适合此设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下主题: