This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624EVM-CT:用于Window 10的DRV2624 Haptic Control Console软件

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598808/drv2624evm-ct-drv2624-haptic-control-console-software-for-window-10

部件号:DRV2624EVM-CT

各位专家,您好!

触觉控制台(Ver EVM.3) 不能通过 我的1.5 10电脑与一起使用。

 是否有任何更新版本或解决方案要在Window 10上运行?

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seo Jung-Ho

    很遗憾,此设备目前不能与Windows 10配合使用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seo Jung-Ho

    我们即将发布适用于Windows 10的HCC版本。