This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DVDD处于睡眠模式

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598543/drv8701-dvdd-in-sleep-mode

部件号:DRV8701

您好,

DRV8701的数据表指示DVDD可提供高达30mA的电流来为MCU供电。 要启用DVDD引脚,必须将休眠引脚拉高。 如果MCU没有电源将休眠引脚拉得高,您能告诉我如何实现这一点吗?

提前感谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    如果使用DVDD为MCU供电,DRV8701应始终保持通电。 这可以通过通过电阻器将nSLEEP连接到虚拟机并添加zener来避免违反5.75V的绝对最大值来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Rick的迅速回复,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,
    如果您不介意使用同一台设备,请回答另一个问题。 我正在使用DRV8701EVM板,并移除了0欧姆电阻器,我正在使用MCU进行控制。 您能否建议我如何测量板载电位计到Vref输入的输出? 如果我使用DVM或示波器探头触摸Vref测试针脚,电机驱动器将抖动并停止。

    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我不确定为什么会出现这种情况,但您可以尝试添加一个与DVM或示波器探头串联的电阻器。 我建议从100k开始,因为路径中的电流应该很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我已经想到了同样的,但100K电阻器没有什么区别。 您是否有一个DRV8701EVM板可以在上面试用?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我会这样做,但我要等到下周才能这样做。 您能否提供修改的快速示意图? 如果我想什么,我会告诉你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天我可以查看Rick。 我还有一个未经修改的EVM通过GUI上的USB运行,我认为这也是一样的,但我会在早上再次检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我已经勾画了设置,但我看不到如何上传。

    我还检查了内置修改的EVM板,但没有问题。 它似乎只是在我使用带有0欧姆电阻器的板时,并通过外部MCU驱动板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    在回复窗口的右下角,请选择"使用丰富格式"。 这将提供更多选项,包括插入文件或插入/编辑媒体图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV8701EVM-Set-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    如何在0欧姆电阻器被移除的情况下控制VREF? VREF针脚应使用R6和R8连接到分压器,或者可能将电位计的刮水器连接到VREF。

    VREF针脚不应保持浮动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我在研究如何使用板载电位计,但使用 AVDD/GND分支引脚可能更容易制造分压器。

    感谢您的持续支持

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都如预期的那样运行,Rick现在。  浮动的Vref代表 我是一种愚蠢的疏忽。 我所做的唯一其他模块是将0.01R感应电阻器替换为0.05R,因为我在5到6A区域工作, 我想 检测 更多的压降。

    感谢您的帮助。

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很高兴听到您的电路工作正常。