This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:驱动器数据表显示可以连续驱动高达8A的电流,但引脚为0.27 mm A侧

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599272/drv8332-driver-data-sheet-says-can-drive-up-to-8a-continuous-but-pins-are-0-27mm-a-side

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,

我是电机驱动器新手。

我在看DRV 8332以驱动无刷电机。 我有几个问题:

1.数据表显示DRV 8332可提供高达8A的连续电流。 物理组件上的销钉仅为具有方形横截面的0.27 mm。 我想知道该设备如何提供8A。

2.您是否有电流额定值较高的其它驱动器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavan,

    1)针脚已通过测试以提供此电流。

    2)我们拥有控制外部FET以获得更高电流的器件。 例如,请参阅DRV8301和DRV8323RS。