This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:您能告诉我关于如何使用电机驱动程序的信息吗?

Guru**** 2359930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV120, DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598232/drv110-could-you-tell-me-about-how-to-use-motor-drivers

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: DRV120

你好,团队。

这是客户提供的空气断路器电路的一部分,如下所示,

我的客户正在考虑使用"DRV110和DRV120"。

在规格为380~460V/AC (频率50或60 Hz)的情况下行驶时

是否有在世界市场使用此设备的记录?

(我主要负责TI的电源产品,如果这是一个模棱两可的问题,我很抱歉。)

因为熟悉空气断路器应用的人可能会更好,

你可以告诉我吗?

此致,

Sekiguchi Masumi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masumi:

    我很高兴您的客户正在考虑使用DRV110或DRV120。

    我已看到DRV110用于交流和直流磁性开关和继电器的各种开关应用。 DRV110EVM经配置可支持在高达240 VAC的交流系统中进行评估。 对此设计的某些修改可以支持更高的电压。

    下面是一个应用说明,介绍了DRV110在开关设备应用中的优势:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    下面是实施DRV110以驱动230 VAC电磁线圈的TI设计:
    www.ti.com/.../tida-0.0284万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-san。

    非常感谢您的回答。
    该文件也是具体和非常有用的。

    换言之,(我知道你不能说出公司的名字,但是...)
    这意味着其他公司也有使用此设备作为断路器的记录,
    这是否认可?

    此致,
    Sekiguchi Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekiguchi-san,

    我只能告诉您此设备用于其他开关设备应用。 它最初是为太阳能逆变器中的继电器开发的。

    我很乐意为您解答有关此设备的任何技术问题。 如果您向我发送系统 要求或原理图,我可以建议如何配置它。 如果需要,您可以通过私人邮件向我发送更敏感的详细信息。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。

    我将尽我最大的努力进行设计。

    如果您需要电路支持,我们将向您发送客户电路信息等

    此致,
    Sekiguchi Masumi