This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助获取更多信息和软件

Guru**** 2359040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597726/help-to-get-more-information-and-software

我们购买了PIIPM50P12B004-可编程隔离IPM(公告I2.7146万 06- 10月 ,IRF )。 很遗憾,本模块不是完整的描述。 请告诉我如何获得完整描述? intaSPIN -FOC和IntaSpin是否为使用PIIPM5012B004创造了机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过联系IR了解有关您列出的部件的更多信息? 它是由该公司而不是TI开发和销售的,因此我们没有为您提供有关它的信息。

    通常,InstaSPIN可以与任何接受栅极驱动器PWM输入的IPM连接,并可以通过SPI (或类似设备)进行任何附加功能的通信。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,并要求您提供一些小提示。
    有关此模块的信息仅在www.irf.com/.../piipm15p12d007.pdf 上提供。 请告诉我现在的制造商是谁以及如何联系他们。
    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该数据表由国际整流器公司编写。 Google快速搜索后,我发现他们现在归Infineon所有。 我建议您联系Infineon以获得此设备的支持。

    Sean