请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOST-DRV8711 HII,
我一直在尝试高速驱动nema17步进电机。像800 rpm或更高。 使用Arduino Nano和BOTP-drv8711。 但我没有成功。 请帮助我设置寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII,
我一直在尝试高速驱动nema17步进电机。像800 rpm或更高。 使用Arduino Nano和BOTP-drv8711。 但我没有成功。 请帮助我设置寄存器。