请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 主题中讨论的其他部件:MSP430F5329,
我希望隔离DRV8303和主机MCU之间的接地,以防止电机电流通过MCU。 我曾尝试为AGND提供一些隔离,但这导致SPI配置数据丢失。 主机MSP430F5329因传导发射而锁定,直至看门狗无法调用重置。
下图是布局。 不幸的是,MCU位于输入电源连接和电机输出之间。 我无法更改此拓扑或电动机的当前路径。 作为一项临时措施,我在MCU与DRV地之间增加了10R电阻。
数字隔离器可能有所帮助,例如ISO7141。 难以找到空间。 尽管提供参考电压并具有稳定的SO1接地参考,但仍需要SO2电流反馈。
如果有人有任何建议,我们将非常感谢!