This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880EVM:如何通过EVM上的MSP430操作Hi-z of M0/1

Guru**** 2359930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598096/drv8880evm-how-to-operating-hi-z-of-m0-1-by-msp430-on-evm

部件号:DRV8880EVM

您好,

请告诉我如何在EVM上通过MSP430操作M0/1的Hi-z?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    将GPIO的DIR位设置为0。 这将禁用输出,将M0/M1输入设置为Hi-z

    执行此操作时,MSP430输入缓冲器中可能存在电流。 可以使用模拟输入来禁用输入,也可以使用外部电路消除此电流。