This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:问题和可用性。

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597684/drv8320-questions-and-availability

部件号:DRV8320
主题中讨论的其他部件:DRV832XDRV8323DRV8301

您好,

 我想知道DRV832x如何在没有 引导电容器的情况下工作,而DRV830x如何不工作。

  是否可以连续或仅在短时间内启用100 % 占空比?

 是否可以在低侧 持续关闭的情况下激活高侧?  

 从DRV830x迁移到DRV832x有哪些优势?

 DRV8323何时可用?

 ARI。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    DRV832x具有一个集成式充电泵来提供高压侧栅极电压,而DRV8301设备则使用引导架构。 DRV832x可支持高侧MOSFET上的100 % 占空比,而无需打开低侧MOSFET。

    DRV832x具有多项新功能,包括集成充油泵,可变回转速率控制(IDRIVE / TDRIVE),三个集成电流并联进样器,以及对DRV8301的其他改进。

    DRV8323将很快在TI.com上提供,数据表当前位于:

    ti.com/product/DRV8323
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Phil。

     ARI。