请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 主题中讨论的其他部件:CSD1.854万Q5B
FEF闸荷电总量(10V) | 41. | NS | |||
FET栅漏电荷 | 6.7 | 常闭 | (来自TI CSD1.854万Q5B) | ||
转自/至 | 400 | 200 | NS | ||
IDrive 1 和2范围 | 0.02 | 0.03 | A | ||
表5 IDRIVE SELECT |
选择IDRIVE作为25mA输出,50mA输出,HS OCP监控器打开 |
根据数据表,我使用以下设置。
此设置是否正确?或者我是否应该选择像新AppNote那样的高像100/200mA I_drive?
电动机负载可为15A,持续时间较短,仅需几分钟。 I_CHOP设置为25A。
我们使用电池工作,因此我尽可能限制电流
谢谢!
Khoi