This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2605LEVM-CT:一旦工作代码现在不起作用。 请提供帮助

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596817/ccs-drv2605levm-ct-once-working-code-now-doesn-t-work-pls-help

部件号:DRV2605LEVM-CT
“Thread: DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我是荷兰电气工程师的三年级学生。 我正在实习,我的任务是开发触觉反馈模块。

这里有开发套件DRV2605LEVM-CT。 我对编程不是很有经验,但我理解它。

我从TI.com下载了DRV2605LEVM-CT的样本代码。

除了main.c文件,我没有编辑任何内容。 我只是简单地散列了所有的按钮功能,并试图通过2605 l 使简单的执行器运行。 我使用了Adafruit板,它上面已经有上拉电阻器。

它工作的很好,我可以选择我想要的波形,我做了一个很好的循环,并尝试在我的项目中进一步移动。

但突然有一天我登录到代码编辑器工作室(v 6.2),首先它说我的工作空间有错误,但它找不到它。 尝试5次后,它终于启动了。 当我运行代码时,我的执行器没有振动,

每次暂停代码时,它都会显示以下片段:

我已经在办公室待了第二天,试图解决这个问题了... 因为我不知道为什么会发生这种情况,所以它工作正常,我在一周的时间内尝试了许多执行器。 没有任何问题,我的代码也能正常工作。 突然间,它没有。 问题是无论我如何编辑代码,它都将显示它在这个时候卡住了。 即使我加载未经编辑的固件代码并运行它,它也会显示相同的... 所以我不知道我能做什么。 非常感谢每一位帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marcin:

    感谢您将问题发布到E2E。

    我不是编程专家,也不知道我能不能帮你解决这个问题,所以我会和我的同事一起检查,也许有人已经遇到了这种问题。

    然后,尝试执行常规故障排除(使用代码构建新项目并尝试运行它,尝试从新项目运行原始固件,重置控制器等), 因为它以前工作过,现在不再工作,这有点奇怪。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marcin:

    我能想到的是进行一些交叉检查。

    原因可能是以下之一:

    1. 构建环境已更改? 您是否在CCS出现问题之前更新了它的版本?
    2. 硬件错误,您是否有其他EVM可供您进行实验?
    3. 运行清除构建,某些中间文件可能会损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件出现问题。 TI的调试箱停止工作,而且我在开发板中更改了一件事。 在进行新的调试并将开发板置于以前的设置之后。 代码再次有效。 很抱歉打扰您,感谢您快速回复。

    此致,

    Marcin Kuchta