This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3637:uc3637用于电机控制

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596847/uc3637-uc3637-for-motor-control

部件号:UC3637

我们使用UC3637生成IGBT控制的PWM。 按照规格设计原理图。电压和输入信号正常。但输出结果不好,原理图有一些问题,PWM为 输出带来了一些谐波电压。谁能帮到我?e2e.ti.com/.../schemtic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Pan pan50,

    在原理图中,+bin应连接到-Ain,现在您已连接-bin,应连接供电电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的友好和快速回复。我们使用向+bin,-bin和+Ain,-Ain发送补充信号,这些信号与三角波进行比较,并使用生成的PWM波控制电机。实际上,输入信号是来自我们DSP的正弦器件。 这与示例不同。 您是否仍然认为我们应该将设计更改为示例? 您的想法如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pan Pan50,

    引脚 8和10应连接在一起,然后再连接回引脚2。 也许此 应用便笺 可以帮助您。 您的最终应用程序是什么? 您的电机规格是多少? 是否可以使用像MSP430这样的微控制器来发送PWM信号? 您使用什么作为电机驱动器? 如果您告诉我们规格,我们可能会有更好的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的帮助!我们的产品与音频功率放大器类似,这是我们为儿童设计的新玩具。 我们的目标是将任何可能的输入信号传输到负载,而不会失真。我们认为人工电路比微控制器效率更高。 之所以选择UC3637,是因为该芯片可以生成两个独立的信号,而且我们可以将两个PWM信号分为四个,这对驱动H桥很方便。
    我认为一些小型音频增强器的设计与我们相同,不同之处在于负载。 您是否有任何经验可与我们分享? 您是否有更合理的芯片推荐?

    祝你一切顺利,

    平移