This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3625:恒定RPM设计需要降低速度

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597433/uc3625-constant-rpm-design-needs-to-slow-down

部件号:UC3625

您好,

当前产品使用UC3625作为电动机驱动器。 请参阅随附的

该板用于恒定转速,因此未提供或不允许外部输入。 在齿轮箱之后,我们的转速为28转/分或45转/分。

通过针脚1 (EA in-)上的电阻器选择。 要降低到28RPM,应并行添加额外的电阻器。  

该设计在大约10kHz的频率下运行,计时组件:47kR和4n7F。

根据我对数据表的理解,此设计可在'恒定电压'模式下运行。 (7)中的速度与0V相连。

我的问题是:

要降低转速,我是并行添加电阻器,降低工作频率还是两者的组合?

所需转速 介于3 - 6转/分之间。 有效减少6至9个。  

虽然可能,但不建议使用新的变速箱和/或电机。

非常感谢您提供任何建议。

标记

e2e.ti.com/.../CCT-diagram-scan.pdf