This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:EMC,80MHz时接地峰值

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595848/drv8303-emc-spikes-on-ground-at-80mhz

部件号:DRV8303

DRV8303用于电动机驱动器应用中,电压为8-12A,35V

设计和布局接近TI参考设计。 接地引脚和电源垫连接到数字接地,而功率级具有自己的接地。

问题是在EMC测试期间,在地面上发现大量峰值。 直接连接电源接地和数字接地不会改变EMC行为。  请提供 有关DRV8303的接地和EMC布局的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanno:

    我们将很快进行调查并作出答复。

    您是否有任何示波器捕获? 80MHz的可能来源是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanno:

    您是否有机会了解Rick上面的问题? 如果此问题已解决,我们将继续并关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!
    我们转至电子邮件,Rick收到了屏幕截图。 等待他的回答。
    Ciao
    Hanno