This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:MSP 430至DRV8711设备选择

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597378/boost-drv8711-msp-430-to-drv8711-device-selection

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553DRV8711

问候,

我有一个BOLP-DRV8711,它附带了一个在MSP430G2553上设计的样例项目。 这可以正确执行。

我需要向系统添加其他功能,如编码器和称重传感器。

为了便于使用,我购买了MSP-EXP430-FR5994,因为它具有扩展的功能。 我已将所有G2553端口配置/IO转换为FR5994上的同类端口,但到目前为止未成功驱动DRV8711。  

在继续此路径之前,FR5994是否适合此类应用程序? 如果不是,您建议如何处理DRV8711 +四路编码器+称重传感器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    假定MSP430-FR5994的功能可以映射到BoosterPack上MSP430-G2553使用的位置,则FR5994应该工作。

    您是否能够唤醒DRV8711并启用输出?

    请参阅申请报告 :www.ti.com/.../slaa559