This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871作为电磁阀驱动器

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597157/drv8871-drv8871-as-solenoid-driver

部件号:DRV8871

您好,Expart。

我的客户使用DRV 8871作为电磁阀驱动器。
在这种情况下,输出电流是否为3.6A?
还是1.8 A?

此致。

柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asano-San,

    假定热性能良好,输出电流保持在3.5A (100 % 占空比时的最大ABS)。