This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:防水溶液

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594429/drv2605l-water-repellent-solution

部件号:DRV2605L

你(们)好

我们正在寻找通过振动提供的防水解决方案。

您认为触感驱动器可用于防水溶液吗?

或者您是否有类似的解决方案?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您在E2E论坛上发布信息。 我需要更多有关您申请的详细信息。 您尝试从什么材料表面防水? 您是否仅排斥水或灰尘和其他液体? 您是否知道防水所需的目标频率?
    我认为关键的事情是要弄清楚从你的表面防水所需的频率和加速度。 然后,您可能需要找到适用于该应用的正确执行器。 您可能可以使用LRA,但您可能需要压电式执行器来实现更高频率的振动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly

    感谢您的回复。

    虽然在这里很难谈论详细的应用,但目标是风扇或产品体(由金属,塑料等制成)。
    无论如何,其目的是避免水露冷凝。

    我们似乎正在考虑用超声波吹掉水露的机制。
    但是,我们正在寻找TI解决方案中的防水解决方案。

    祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们目前没有关于此类解决方案的信息。 我认为解决方案将使用压电技术来实现超声波振动。 您是否考虑了能够处理超声波频率的特定执行器?
    我相信解决方案是可以实现的,但要找出电气要求有几个因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly

    感谢您提供信息。
    我们可能需要从客户那里获得详细的规格。

    我将用您的信息关闭此线程一次,谢谢!

    BestRegards