This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:开关和VREG之间的电容等级

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596913/drv10983-rating-of-resitor-between-sw-and-vreg

部件号:DRV1.0983万

亲爱的,不管你是谁!

位于Vreg和SW之间的电阻器39欧姆电阻器中将消耗多少功率。

此致安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    功耗等于I2R损耗。 电流取决于Vreg和V3P3上连接的负载。 我们建议在使用电阻器模式时不要连接任何负载。 因此,如果没有外部负载,则功率消耗不应太多(< 0.1 W)


    此致,
    Krushal