This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:PWRGD信号

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596554/drv8305-q1-pwrgd-signal

部件号:DRV8305- Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8305

您好,Champs:

我们是否理解,如果包含的Vreg处于激活状态,PWRGD引脚的电源良好功能只能在DRV8305处激活? 这意味着DRV8305NE在PWRGD引脚上不提供电源正常指示,因为Vreg未处于活动状态,对吗?

PWRGD仅指示看门狗故障以重置DRV8305NE上的MCU,也正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    PWRGD用于指示VREG活动(3,5)和VREG非活动(N)设备上的看门狗故障。 它还用于指示VREG有源设备(3,5)上的VREG欠压。