This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:电动机集成了电容器和变阻器的问题

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596540/drv8872-issue-with-a-motor-integrates-capacitor-and-varistor

部件号:DRV8872

DRV8872Q1在一个汽车账户中遇到问题。

连接的电机结构和参数。  

所有测试都在EVM上运行。

如果在VM之前设置INX,电机可以启动和旋转。

如果在INX之前设置VM,则nFault指示灯LED亮起,波形显示OCP似乎被触发,并且每3毫秒自动重启一次。

将电流感应电阻替换为150mohm,330mohm,400mohm,500mohm,750mohm, 1欧姆。 问题仍然存在。

考虑到在高VM启动期间电容器的充电会导致OCP,电流限制应有助于限制启动电流并使电动机旋转。

想知道在这种情况下,为什么电流调节电路似乎无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    此电机的感应电阻应小于400 m欧姆。 任何较高的值都违反了1V的Isen绝对最大值。

    是否可以减小1uF电容器。 OCP可能是由电容器引起的。

    如果您有电流探头,请放大以捕获每个脉冲期间的电流。 当~1.5us时,电流超过3.7A。 如果您没有电流探头,请放大以捕获感应电阻器电压。 这可以提供类似的信息。

    另请提供两个输出电压。