请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的各位:
如果我们不使用SN1和SP1,我们如何设置此引脚?
打开? 连接到GND?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
如果我们不使用SN1和SP1,我们如何设置此引脚?
打开? 连接到GND?
此致,
您好,山本山,
请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../198.0025万 Sense ampli#198.0025万