This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605产品功能

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595050/drv2605-drv2605-product-feature

部件号:DRV2605
主题中讨论的其他部件: DRV2625

大家好,

客户正在评估DRV2605,他们在下面遇到一些问题,需要业务部门帮助提供意见。

1. 在ERM模式下,无论输入电压是多少,DRV2605能否输出恒定电压(平均)? 与较高的输入电压,较高的输出电压不一样。

2. 在 LRA模式下,同样的问题是 ,无论 输入电压是多少,此器件能否输出(Vpp,Vrms)恒定电压?

3. 在LRA模式下,什么是输出Vpp? 它是否输出Vrms x 1.414 x 2?

4. 根据产品数据表中所述的DRV2605具有 超速功能,客户想知道超速功能和用途是什么?  是否可能损坏振动器?

 

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arthur,

    1.和2. 对于前两个问题: 使用额定电压寄存器0x16设置输出电压电平。 现在,此设备在 电源轨范围内的输出电压确实略有变化。 这是一个小的变体,如果你需要,我可以查找。 我们通过DRV2625设备中的线路调节补偿功能改进了此功能。

    3.是的,这将是公式。

    4.超速功能的作用是更快地启动执行器本身的移动。 这意味着,执行器能够更快地克服启动扭矩,然后超速功能关闭,以免损坏执行器。 如果它在闭环中运行并且设置符合数据表,则不会损坏它。

    此致,

    Marko