This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia和DRV8886?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595361/energia-and-drv8886

主题中讨论的其他部件:DRV8886ENERGIA

任何人都有Arduino或Energia草图,用于使用Arduino或MSP430控制DRV8886或类似驱动程序?  

谢谢!

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DJ,

    快速搜索Energia库或Arduino步进器控件可找到一些可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick -当然,这里有很多通用步进器控制示例。 我专门为DRV8886寻找实施方案。 您知道吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DJ,

    我的理解是这些库是通用的。 应该有step / DIR或phase / enable代码。 DRV8886需要step / DIR,并且可能必须在其周围添加任何GPIO命令。