This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:Tblank的含义

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595781/drv8711-meaning-of-tblank

部件号:DRV8711

您好,  

我是新来的,所以请耐心等待。 我有一个关于DRV8711的空白时间的问题。 有人能更好地为我解释一下,为什么有这种功能,为什么在最小的TBLANK 1us后检测到电流? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrik,

    空白时间是在每个驱动循环开始时忽略当前比较器的时间。

    这是一种常见的技术。  需要消隐时间的一个典型原因是 输出上使用电容器导致的浪涌电流。