This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8816:最大电流

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8816EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594154/drv8816-max-current

部件号:DRV8816

您好,

我正在考虑使用此部件驱动两个(不同)电磁阀,我有一些问题:

1. d.s中所述的最大电流是针对每个输出(每1/2小时桥接2.8A)还是两个输出?

2.没有见过任何反电动势防护。 它是否有或应该放置一个二极管来保护我的电路?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eyal,

    1)两个输出的峰值电流为2.8A。 布局会影响峰值。 请参考DRV8816EVM示例布局。

    2)每个1/2桥接器都有内部二极管,如7.2 部分所示。

    请注意,如果启用了两个低压侧,当前信息可能不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回答。

    此致,

    眼部