This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:电源电流

Guru**** 2362420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812, DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594779/drv8813-the-supply-current

部件号:DRV8813
主题中讨论的其他部件:DRV8812

大家好。

我的客户使用相同的主板评估了DRV8812和DRV8813。

DRV8813的电源电流低于DRV8812。
我的客户问我原因。
我认为这是低Ron造成的。

您是否 有明确的理由?
如果你有,请告诉我评论。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    观察到两个设备之间的差异有多大?

    有几种可能性。 最可能的是:

    当前的调节因设备而异。 这种变化可能是由于VREF电压变化或内部比较器造成的。
    内部振荡器因器件而异。 较慢的内部振荡器会导致电流纹波增加,从而降低电源电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick San

    感谢您的回复。

    DRV8812和DRV8813之间的功率大约为200mA。

    很抱歉,我无法理解您的解释。
    请 告诉我更多信息?

    此致,
    Sho