This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8828:EVM连接错误

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595603/drv8828-evm-connection-error

部件号:DRV8828

您好,

其中一位客户使用DRV8828驱动打印机电机。 他们从产品文件夹中的软件选项卡下载了GUI。rRev B)

他们在管理员模式下运行设置,并安装了所需的USB驱动程序。 我的电脑设备管理器中的COM端口也与GUI中的COM端口匹配。 但是,他们会看到此通信失败错误。

您能帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh您好!

    我在EVM未通电时看到了相同的错误。 在EVM提供正确的电压后单击“连接”,错误将消失。 谢谢你。