This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC控制器EVM

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595091/bldc-controller-evm

主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8323RSDRV8301-HC-C2-Kit

您好,

以下哪项是具有 传感器的1.2万rpm,0.5Nm,48V,400W BLDC电机的EVM的最佳选择?

非常感谢您的帮助。

此致,

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    BOOSTXL-DRV8323RS是一个良好的起点。 最大电压为52V

    48V电源的最大电压是多少? 如果没有足够的余量,DRV8301-HC-C2-Kit应能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    非常感谢您的建议。

    巴西,
    罗斯