This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:关于BOUT1的未使用引脚&2.

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/595016/drv8834-about-unused-pins-of-bout1-2

部件号:DRV8834

大家好,

 

我们的客户不使用BOUT1和2引脚,因为他们使用一个直流电机。

然后,我知道他们可以打开未使用的针脚(无连接)。

我的理解是否不正确?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru-San,

    我们的客户不使用BOUT1和2引脚,因为他们使用一个直流电机。

    然后,我知道他们可以打开未使用的针脚(无连接)。

    -允许此配置。  使用AENBL和APHASE控制电机A。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我还有一个问题。

    如果不使用Bphase (BOUT1和2),则可以打开“STEP/BENBL”和“DIR/BPHASE”以及“BVREF”和“BDECAY”和“BISEN”销。

    我的理解是否不正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,
    是的,您可以让它们保持打开状态。 对于BISEN引脚数据表,如果不需要,建议将其连接至接地。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru