This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:设置TRQ High-Z

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594634/drv8885-set-the-trq-high-z

部件号:DRV8885

您好,

它可能与此设备没有直接关联。

我们的客户使用DRV8885。

客户使用MCU的I/O端口设置TRQ。

当客户设置TRQ Hi-Z时,端子的电压处于中间水平。

中间电压导致I/O端口的浪涌电流。

您是否有设定TRQ Hi-Z的想法?

客户是否应使用MCU的模拟输出端口?

此致,

Naoki Aoyama  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    您回答正确。 如果GPIO设置为高z,MCU中可能会有额外的电流流动

    此电流应最小化,但如果存在电流问题,则有几种选择:
    1)使用允许禁用输入的模拟IO
    2)添加外部三态缓冲区。 这需要额外的GPIO来控制三态缓冲器的启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的快速回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama