This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8885:DRV8885带TINA-TI

Guru**** 2362060 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594878/tina-spice-drv8885-drv8885-with-tina-ti

部件号:DRV8885
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,Expart。
是否可以使用TINA-TI模拟DRV8885?
我的客户想要模拟输出波形或瞬态响应。

此致。
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asano-San,

    目前,这是不可能的。 但是,有一个EVM可用于评估目的。 链接是 www.ti.com/.../drv8885evm。
    我希望这对我有所帮助,谢谢。