请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV104 我正在调试一个PCA,其中有四个DRV104s控制四个单独的阀门。 配置与DRV104数据表中的图15相似,但存在第三个从属设备。 似乎必须打开主中继器的输入才能使从属设备正常工作。 您能否确认是否是这种情况? 如果是这种情况,则此设计中确实存在不必要的行为,并且应在数据表中给出明确的警告。 在此应用中,阀门独立操作,不应取决于主控制器是否打开。 但是,在多个阀通电时,最好不要有可听到的心搏频率。