This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:DRV8302降压转换器不工作/门驱动器关闭

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593647/drv8302-drv8302-buck-converter-not-working-gate-driver-shuts-off

部件号:DRV8302
主题中讨论的其他部件:LM2576HV

你好  

我的drv 8302 predriver有问题。  
我使用内置降压转换器为 C2000启动板供电,该启动板通过有源续流(在另一个前置驱动器上测试)控制驱动器6步换向

整个董事会有些问题。
 降压转换器分压器的电阻器在板上焊接时正在改变值,输出电压为8.6 V而不是5 V (R3不稳定,为20-M Ω 而不是30kΩ 18kΩ Ω,R9 2.9k而不是3.3k)。 这些电阻器的名称与我的原理图相同。
此外,电感器是自制的2* 10μH,串联含义为20μΗ。
为了将输出调节为5V,我用可变50kΩ Ω 微调电容器取代了R3,用9kΩ Ω 电阻器取代了R9。输出为5V,但非常不稳定 ,尽管我在Vout处放置了另一个10μF Ω 电容器。

尽管如此,我还是断开了内部降压VDD的连接,并通过外部非隔离降压(LM2576HV)以5V的电压为C2000供电以测试栅极。  
我遇到的第二个问题是,当我使用万用表测量一个高侧MOSFET的Vgs时,电机旋转了一步。
我有一个高压侧和一个低压侧MOSFET烧坏。(可能是我通过万用表为高压侧栅极充电,并对 Vdd短路,带GND)
更换这些MOSFET后,AVDD和GVDD的电压为0伏,所以我可能需要更换DRV8302。

请注意,MOSFET不是原理图上的MOSFET,我使用的是 :csd1.8536万
M_PWM, M_OC通过JP1和JP2连接到GND (示意图)
nFAULT始终在3.3V电压下测量
nOCTW测量值始终为0V
在 3.3V下测得的PWRGD
我是100 % ,确定PowerPAD已焊接到GND。
VDD为48V,  来自SMPS的1A限值

问题是:我在原理图上是否犯了错误,导致整个电路无法工作?
我可以向您发送印刷版PCB布局以进行检查。

非常感谢muche2e.ti.com/.../DRV8302_2D00_PCB_2D00_V_2D00_2.0_2D00_throughhole_2D00_Scheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konstantinos,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Konstantinos:

    准备好您的帖子,您可能已经在 万用表导线的引脚之间产生短路。 我建议更换DRV8302是。 否则,原理图看起来正常。

    关于 你关于内部责任的问题,我把你的职务指向这方面的专家。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你。