This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711可用于4相步进电机?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/594337/drv8711-drv8711-can-be-used-for-4-phase-stepper-motor

部件号:DRV8711

尊敬的  

1-我对DRV8711的性能有疑问。 此IC是否可用于4相?

2-我们在产品中使用DRV8711。 正如您在步进驱动器中所知,有一个表格显示了DIP开关的电流设置。此外,通过增加电压,电流会降低。 我的问题是,当我们使用DRV8711时,应该设置什么电压值来设置此表。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hadi,您好!

    1- 4相,您是不是指单极? 如果是,电机(R/L/V/I)的规格是什么?

    2-您能澄清吗? 您指的是哪个表和DIP开关?