This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:最大数字输入引脚电压

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593986/drv8860-maximum-digital-input-pin-voltage

部件号:DRV8860

您好,

在DRV8860数据表中,它指定数字输入引脚的绝对最大电流,但不指定绝对最大电压。  这使我困惑。

  • 最大数字输入电压是多少?  如果我想将使能引脚连接到12V板上,我可以直接将其连接到VCC,还是需要将电压分开?
  • 输入针脚是否消耗电流(超过内部100k欧姆下拉电阻)?
  • V_IH的最小电压为1.5V,最大电压为5.3V。  这是否意味着数字输入引脚上的绝对最大值为5.3V?  或者,这是否意味着我需要保证输入信号高于5.3V,以确保该部件正确读取逻辑高电平?

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,

    感谢您指出这一点。 数字输入的绝对最大电压为7V。 这将在以后的数据表编辑中更正。

    输入不会使电流超过内部下拉电阻。

    在高于1.5V时,可识别有效的逻辑高电压。 0至3.3 或0至5V的典型MCU信号将正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick!