This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:连接USB2ANY时出现问题

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593970/drv2667evm-ct-problems-connecting-usb2any

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2667USB2ANY

您好,  

我的客户正在尝试使用USB2ANY将DRV2667 EVM -CT连接到Haptic控制台GUI。 软件在USB下拉列表中看到USB2ANY,但连接似乎没有任何作用。

我搜索了Web,但找不到有关此GUI或如何使用USB2ANY连接到GUI的用户指南。 对于为什么连接不正确有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,使用USB2ANY需要一些特殊的固件。 我们正在等待USB2ANY发布,以安装新固件和有关刷新设备的说明。 我将向您发送一封电子邮件,其中包含说明。