请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0975万 主题中讨论的其他部件: DRV1.1873万
我需要能够扩展项目,并且需要驱动不同功率级别的电机。 似乎DRV1.0975万具有两个独立的研究相引脚-一个用于电机驱动,另一个用于BEMF -即使数据表未说明哪个引脚是哪个引脚。 是否是这样?如果是,我是否可以使用电机驱动销驱动外部H形桥接器,并将另一个用于BEMF?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要能够扩展项目,并且需要驱动不同功率级别的电机。 似乎DRV1.0975万具有两个独立的研究相引脚-一个用于电机驱动,另一个用于BEMF -即使数据表未说明哪个引脚是哪个引脚。 是否是这样?如果是,我是否可以使用电机驱动销驱动外部H形桥接器,并将另一个用于BEMF?