This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:控制电机时的反电动势

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593770/drv8837-back-electromotive-force-during-controling-the-motor

部件号:DRV8837

尊敬的技术支持团队:

 

在控制电机期间,DRV8837是否需要外部电路来测量反电动势?

我认为FET本体二极管配置H桥会影响背电动势,因此不需要外部电路。

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    DRV8837正常运行不需要外部电路。

    如果虚拟机超过绝对最大额定值,则可能需要额外的电路。  附加 电路的示例 包括更大的电容或TVS钳位。