This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:更改波形频率并控制EVM模式,无需按钮

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662EVM, MSP-FET, DRV8662, DRV2667EVM-CT, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/593362/drv8662evm-changing-waveform-frequency-and-controlling-evm-modes-without-pushbutton

部件号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他部件: MSP-FETDRV8662DRV2667EVM-CTDRV2667

您好,Kelly,

希望你一切顺利。 我有两个关于DRV8662EVM的问题。 第一个是改变波形频率。  我知道MSP430可以重新编程以更改波形,但是否有更简单的方法来更改频率? 或者我们是否必须使用整套(Code Composer Studio + JTAG + MSP-FET)连接来改变频率?

第二个问题是关于控制EVM模式。 我们是否可以通过某种方式定义缺省EVM模式而不使用按钮? 例如,当EVM打开时,它直接设置为模式6:外部模拟/PWM输入。

希望很快能收到您的回复。 感谢你的帮助。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kate:

    DRV8662EVM的评估功能有限。 我们通常建议使用DRV2667EVM-CT进行评估。 DRV2667包含DRV8662和一个带DAC和RAM内存的数字芯片。 因此,DRV2667的性能也可以通过DRV8662实现,但使用我们的Haptic控制台程序和DRV2667进行波形评估要容易得多。

    要解决任何一个问题,您都必须使用CCS和JTAG连接器编辑代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly,

    感谢您的回复。 我们还购买了DRV2667EVM-CT,因此我们一定要试用它进行评估。

    仅需确认一下,编辑代码是否不需要MSP-FET? 此外,与我前面关于DRV8662EVM的问题类似,是否可以通过DRV2667EVM-CT的相同方法更改默认模式?

    一如既往地感谢您的帮助。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kate:

    MSP-FET用于对DRV2667板载MCU进行编程。

    在Code Composer Studio和MSP-FET的帮助下,可以更改默认模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的快速回复。 因此,我们需要购买MSP-FET,JTAG连接并下载Code Composer Studio,这是为了确保吗?

    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kate:

    我们正在使用间谍线连接对板载MCU进行编程。

    请参阅以下内容: